请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI84-Q1 TI能否提供有关RX均衡特性的更多信息?
我在数据表中看到的唯一提及是在寄存器描述中,该描述仅显示1dB或2dB,但未提及测量1dB或2dB的频率。

也看不到任何已发布的模拟模型。
使用类似于下面的零/极频率的直流增益/AC增益的通用数学描述 也会起作用:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI能否提供有关RX均衡特性的更多信息?
我在数据表中看到的唯一提及是在寄存器描述中,该描述仅显示1dB或2dB,但未提及测量1dB或2dB的频率。

也看不到任何已发布的模拟模型。
使用类似于下面的零/极频率的直流增益/AC增益的通用数学描述 也会起作用: