Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410
您好,
我们在其中一个自定义设计中使用DS100DF410部件,并在Linux内核中使用下面提到的修补程序来配置再计时器模块。
请告诉我们驱动程序是否已更新。 因为我们可以看到链路已启动,但无法在主机中获取IP地址。 另外,请告诉我们,DS100DF410再计时器模块有可用的更新驱动程序。
谢谢!
Deepanraj.a
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410
您好,
我们在其中一个自定义设计中使用DS100DF410部件,并在Linux内核中使用下面提到的修补程序来配置再计时器模块。
请告诉我们驱动程序是否已更新。 因为我们可以看到链路已启动,但无法在主机中获取IP地址。 另外,请告诉我们,DS100DF410再计时器模块有可用的更新驱动程序。
谢谢!
Deepanraj.a
Deepanraj,您好 !
感谢您与我们联系。 请注意,此修补程序是独立于TI开发的,因此您在 GitHub上找到的可能是其最新版本。
DS100DF410只负责确保数据可以通过链路传输,并且不会与数据内容发生任何交互。 如果您能够建立链接,这似乎表明至少有一些数据成功地通过了设备。 如果您担心设备是否提供了正确的信号调节,我建议您评估链接中的BER,或查看眼图。 如果您能够建立链路但无法设置IP地址,这是否表明您遇到的问题级别高于物理层?
DS100DF410配有内置的眼部监视器,因此您可以使用它来确定设备是否正在接收适当的信号。 有关详细信息,请参阅3.11 部分中此设备的编程指南(链接如下)。 请注意,在读取HEO/Veo之前,您需要在设备中选择适当的通道。
您好,
我们在另一个项目中使用了相同的驱动程序和ds100df410模块。 但我们可以成功连接并获取IP地址。
请告诉我们,连接到DS100DF410配置的SFP的w.r.t是否也会在驱动程序中更改。 自从我们上次使用案例以来,我们就使用了光纤SFP和光纤。 但现在我们使用的是电气SFP和以太网电缆。
如果我们使用的是电气SFP而不是光纤,请告诉我们配置,以及要在寄存器中设置的光纤配置
谢谢!
Deepanraj.a
Deepanraj,您好!
在使用DAC的系统中,您可能希望重新定时器自动调整其CTLE和DFE设置,以补偿各种插入损耗情况。 这可以通过将设备设置为适应模式2并启用DFE来实现。
可在该设备的编程指南中找到一些常见配置的示例:
https://www.ti.com/lit/an/snla323/snla323.pdf
谢谢!
已绘制