This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:Linux中的配置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092110/ds100df410-configuration-in-linux

部件号:DS100DF410

您好,

我们在其中一个自定义设计中使用DS100DF410部件,并在Linux内核中使用下面提到的修补程序来配置再计时器模块。

https://github.com/opennetworklinux/linux/blob/master/3.2 .65-retimer.patch 1 % deb7u2/patches/driver-ds100df410-retimer.patch

请告诉我们驱动程序是否已更新。 因为我们可以看到链路已启动,但无法在主机中获取IP地址。 另外,请告诉我们,DS100DF410再计时器模块有可用的更新驱动程序。

谢谢!

Deepanraj.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepanraj,您好 

    感谢您与我们联系。   请注意,此修补程序是独立于TI开发的,因此您在 GitHub上找到的可能是其最新版本。

    DS100DF410只负责确保数据可以通过链路传输,并且不会与数据内容发生任何交互。  如果您能够建立链接,这似乎表明至少有一些数据成功地通过了设备。  如果您担心设备是否提供了正确的信号调节,我建议您评估链接中的BER,或查看眼图。  如果您能够建立链路但无法设置IP地址,这是否表明您遇到的问题级别高于物理层?

    DS100DF410配有内置的眼部监视器,因此您可以使用它来确定设备是否正在接收适当的信号。  有关详细信息,请参阅3.11 部分中此设备的编程指南(链接如下)。  请注意,在读取HEO/Veo之前,您需要在设备中选择适当的通道。

    www.ti.com/.../snla323.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在另一个项目中使用了相同的驱动程序和ds100df410模块。 但我们可以成功连接并获取IP地址。

    请告诉我们,连接到DS100DF410配置的SFP的w.r.t是否也会在驱动程序中更改。 自从我们上次使用案例以来,我们就使用了光纤SFP和光纤。 但现在我们使用的是电气SFP和以太网电缆。

    如果我们使用的是电气SFP而不是光纤,请告诉我们配置,以及要在寄存器中设置的光纤配置

    谢谢!

    Deepanraj.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepanraj,您好!

    在使用DAC的系统中,您可能希望重新定时器自动调整其CTLE和DFE设置,以补偿各种插入损耗情况。  这可以通过将设备设置为适应模式2并启用DFE来实现。

    可在该设备的编程指南中找到一些常见配置的示例:

    https://www.ti.com/lit/an/snla323/snla323.pdf

    谢谢!
    已绘制