请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB7340 您好,
我在其中一个设计中实施了TUSB7340,并且遇到了一些与发热相关的问题。
在正常条件下,芯片保持在 70摄氏度左右,工作正常。 但USB设备和TUSB7340上的少量负载开始过热并自行重置。
我附上了设计的屏幕截图以供参考。
您的帮助和贡献将是非常宝贵的。
谢谢你。
Harshal Pawar
harshal_pwr@outlook.com