This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340:加热问题和加热时重置

Guru**** 2470260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567743/tusb7340-tusb7340-heating-issue-and-reset-upon-heating

部件号:TUSB7340

您好,

我在其中一个设计中实施了TUSB7340,并且遇到了一些与发热相关的问题。

在正常条件下,芯片保持在 70摄氏度左右,工作正常。 但USB设备和TUSB7340上的少量负载开始过热并自行重置。

我附上了设计的屏幕截图以供参考。

您的帮助和贡献将是非常宝贵的。

谢谢你。

Harshal Pawar
harshal_pwr@outlook.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    70°C的环境温度还是箱体温度?
    可能是散热垫未正确接地,您可以进行一些X射线检查吗?
    故障率是多少?
    您必须将交流耦合电容器放在SS_TX线路上。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Elias:

    感谢您的回复。
    1. 70C为外壳温度。 (这些是旧版主板温度。 我的新主板变得更热,速度更快)
    2.我可以尝试让主板采用X光,但无法承诺(业余爱好项目,低预算)
    故障率为9/10。
    4.在下一版本中,我将在SS_TX线路上安装交流耦合帽。
    4.1 这些盖子将放置在靠近接收器的位置,对吗?
    4.2 电容器的规格是什么? (额定电压,公差等)

    此致,
    Harshal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    盖帽应尽可能靠近USB连接器。
    最大尺寸的盖子为0402,不允许使用C形包装。
    关于加热问题,我会继续进行热垫焊接。
    此致