This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:请求查看TUSB4020原理图

Guru**** 2543950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569444/tusb4020bi-request-of-schematic-review-of-tusb4020

部件号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他部件:AM3352

e2e.ti.com/.../TUSB4020.pdfI从 我的客户那里获得了TUSB4020示意图。

他们要求查看TUSB4020的原理图。

 

他们将使用两个AM3352。 两个AM3352是 设备,PC是主机。

AM3352电源来自另一个电源供应商,不使用PC的USB 5V。

如果未使用VBUS 5V,  那么在连接下游和上游时是否仅连接DP,DN信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    关于原理图:
    必须连接UP_DP和UP_DM。
    必须连接测试。
    USB_VBUS必须连接。
    VDD必须在VDD33之前至少保持稳定10us。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    基于此原理图的主板不工作。TUSB4041时钟未出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们会 根据您的意见制作示意图。

     电源序列为  3.3V打开。1.8ms 1.1V打开后,20ms之后,GRST从监控IC打开。

    红色信号为CLOCK,黄色信号为GRSTz。

    但在GRST打开后,时钟没有出现。

    停止时钟是否正确?

    如何知道TUSB4041是否工作 ?  

    T

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    集线器是否连接到USB主机?
    您能否提供最新的示意图?
    发生问题时,您能否获取USB_VBUS的范围捕获?
    USB设备是否连接到集线器的下游?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    集线器是否连接到USB主机?

    是,


    您能否提供最新的示意图?


    发生问题时,您能否获取USB_VBUS的范围捕获?

    USB_VBUS电压为0.6V。

    USB设备是否连接到集线器的下游?

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我认为集线器将挂起,请探测HS_SUSPEND终端,如果它高,则集线器处于挂起状态,这意味着USB主机正在发送集线器以挂起,因为它在下游端口上看不到任何USB流量。
    不同的USB设备是否会发生这种情况?