This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:将LMH0341与时钟频率DDR/2一起使用

Guru**** 2474410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570822/lmh0341-using-lmh0341-with-clock-rate-ddr-2

部件号:LMH0341

您好,


我正在使用具有Artix-7 FPGA xc7a35tfgg482-1的LMH0341。 其目的是从LMH反序列化LVDS信号,将其发送到HD SDI解码器,然后通过HDMI端口发送。 使用LMH的默认配置,我的设计大约可以工作。 我的意思是,它不会在每个温度下都起作用,因为一旦设置了正确的计时和输入/输出延迟限制,设计就不能满足计时要求。


我决定将LMH的时钟频率除以在28h登记簿中设置。 通过阅读数据表,我不确定LMH是否一直在DDR模式或SDR模式下传输数据,并且我无法使其在任何SerDes配置中工作(在SDR或DDR模式的FPGA中选择IP)。 如果将时钟频率分开,我找不到有关数据传输和计时的任何其他详细信息。


是否有人已经在FPGA的时钟速率配置中使用LMH? 在这种情况下,我的解码IP似乎不起作用。 我正在使用XAPP Xilinx的解码器部分,您可以在这里找到:
www.xilinx.com/.../xapp514.pdf

在第221页上,有一个IP链接


提前感谢!

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adrien:

    LMH0341尚未在您记录的时钟配置中使用或测试。 LMH0341已通过验证,可供其他客户正常时钟频率使用。 我认为最好的办法是注意时间的要求。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    感谢您的回答。 在对我们的项目进行更好的分析之后,我们注意到LMH延迟限制不适合Artix 7 SpeedGrade -1设计,参考了DS 181:Artix7 DC和AC切换特性文档。

    根据本文档,SpeedGrade -2具有足够的数据采集窗口,可与LMH配合使用。 然而,在我的设计中,我们已经非常接近极限,它不符合时间要求,而只是出现了一个10-20ps的错误。 我使用Xilinx论坛来获得答案,我的设计没有更多改进。


    唯一的方法是使用LMH时钟速率DDR/2模式,这就是为什么我希望能得到一些答案。 我无法使它在安装足够多的情况下工作,并以其他方式保持可宽延时间。

    是否有任何信息,至少比数据表中的信息更详细?


    提前感谢!

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adrien:

    由于我们尚未对此配置(DDR/2)中的设备进行特征描述/测试,因此我们无法保证此操作。 我们应密切关注数据表时间安排的图3。

    有一个想法让我想起,你能控制TX时钟ppm的容差吗? 您是否可以放慢速度,以便在LMH0341一侧获得更多的利润?

    此致,Nasser