您好,
我正在使用具有Artix-7 FPGA xc7a35tfgg482-1的LMH0341。 其目的是从LMH反序列化LVDS信号,将其发送到HD SDI解码器,然后通过HDMI端口发送。 使用LMH的默认配置,我的设计大约可以工作。 我的意思是,它不会在每个温度下都起作用,因为一旦设置了正确的计时和输入/输出延迟限制,设计就不能满足计时要求。
我决定将LMH的时钟频率除以在28h登记簿中设置。 通过阅读数据表,我不确定LMH是否一直在DDR模式或SDR模式下传输数据,并且我无法使其在任何SerDes配置中工作(在SDR或DDR模式的FPGA中选择IP)。 如果将时钟频率分开,我找不到有关数据传输和计时的任何其他详细信息。
是否有人已经在FPGA的时钟速率配置中使用LMH? 在这种情况下,我的解码IP似乎不起作用。 我正在使用XAPP Xilinx的解码器部分,您可以在这里找到:
www.xilinx.com/.../xapp514.pdf
在第221页上,有一个IP链接
提前感谢!
Adrien