This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:速度选择

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565272/dp83867is-speed-selection

部件号:DP8.3867万IS

大家好,

我在基本模式控制寄存器(BMCR)中发现速度选择LSB/MSB如下。




它是否对应于Strap Configuration (带式配置)中的以下speed_sel?



我不知道为什么在带式配置中只准备了两种模式(10/100/1000或100/1000),而在  基本模式控制寄存器中可以选择10或100或1000。
我 不了解以太网的详细信息,因此 非常感谢您的建议。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    通常,购买具有1G功能的PHY的客户对10Mbps操作不感兴趣。
    此外,大多数工业系统使用100Mbps的速度,其中少数系统移动到1G。 这就是为什么我们允许客户将硬件捆绑到这两种模式的原因。
    覆盖更多模式意味着需要绑带更多针脚。 这通常不是所需的,因为它会增加材料明细表大小。
    位[13]和位[6]可以被覆盖,并且可以实现任何类型的强制模式。
    此外,使用自动协商字段寄存器,可以更改速度和双工功能的通告。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross - San,

    感谢您的支持。
    我发现数据表更新为"speed_sel strap bit name to ANEG_SEL",如下所示。


    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp8.3867万is.pdf


    禁用自动协商时,如何在带式配置下配置速度选择?
    我们是否应该 通过BMCR 13位(速度选择LSB)和6位(速度选择MSB)进行配置,因为速度选择似乎无法在带式配置下配置?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    要将PHY配置为强制速度和双工操作,请执行以下操作:

    用于10BASE-T全双工
    将寄存器0x0设置为值0x0100

    用于10BASE-T半双工
    将寄存器0x0设置为值0x0

    用于100BASE-TX全双工
    将寄存器0x0设置为值0x2100

    用于100BASE-TX半双工
    将寄存器0x0设置为值0x2000

    用于1000BASE-T全双工
    将寄存器0x0设置为值0x0140

    用于1000BASE-T半双工
    将寄存器0x0设置为值0x0040

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross - San,

    感谢您的回复。
    我了解可以通过BMCR (基本模式控制寄存器)将PHY配置为强制速度和双工操作。

    我认为  ,不可能 仅通过带式配置将PHY配置为强制速度和双工操作。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Yaita