尊敬的各位:
我有一个奇怪的问题,我希望这是提出这个问题的适当论坛。
我想知道这种连接器是否符合LVDS或SATA规范。
此电缆安装在微型PC内部,用于将主板连接到2.5英寸SSD或HDD驱动器。
经过一些测试,我们发现此电缆不"稳定",在网上搜索后,我没有发现任何类似的情况,因此我认为供应商使用LVDS连接器不当。
因此,我的问题是LVDS连接器是否能够传输电压和数据以连接硬盘驱动器。
我们的电缆出现了一些问题,我的方法是用另一根电缆替换它。
这是电缆:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位:
我有一个奇怪的问题,我希望这是提出这个问题的适当论坛。
我想知道这种连接器是否符合LVDS或SATA规范。
此电缆安装在微型PC内部,用于将主板连接到2.5英寸SSD或HDD驱动器。
经过一些测试,我们发现此电缆不"稳定",在网上搜索后,我没有发现任何类似的情况,因此我认为供应商使用LVDS连接器不当。
因此,我的问题是LVDS连接器是否能够传输电压和数据以连接硬盘驱动器。
我们的电缆出现了一些问题,我的方法是用另一根电缆替换它。
这是电缆:
尊敬的Lee:
感谢您 的回答,这证实了我的理论。
我们还询问供应商电缆是否符合LVDS标准,他们向我发送了合规证书,但我不确定它 是否属实 (我可以 使用Word和Photoshop制作相同的文档)。
供您参考的是,供应商是世界上排名第一的供应商,但大型供应商也可能会出错。
我如何正式调查此电缆是否符合要求,并知道供应商提供给我的证书是否为正版?
是否可以联系TI内部可以为我提供帮助的人员?
我想了解其他信息:
此电缆上有+12V和+5V用于HDD电源和传输数据的所有SATA电缆。 电缆的厚度和最近的电缆是否可能导致随机电干扰 (如电磁干扰或其它干扰), 以及所有这些情况是否都可能导致电缆的随机故障?
此致