This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS连接器是否符合要求,可用作SATA HDD/SSD电缆?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570782/lvds-connector-is-compliance-to-can-be-used-as-sata-hdd-ssd-cable

尊敬的各位:

我有一个奇怪的问题,我希望这是提出这个问题的适当论坛。

我想知道这种连接器是否符合LVDS或SATA规范。

此电缆安装在微型PC内部,用于将主板连接到2.5英寸SSD或HDD驱动器。

经过一些测试,我们发现此电缆不"稳定",在网上搜索后,我没有发现任何类似的情况,因此我认为供应商使用LVDS连接器不当。

因此,我的问题是LVDS连接器是否能够传输电压和数据以连接硬盘驱动器。

我们的电缆出现了一些问题,我的方法是用另一根电缆替换它。

这是电缆:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此电缆看起来是手动装配的(小容量组件)。  我以前从未见过这样的标准电缆。

    可以使用一些原始电缆和连接器制作一个新的电缆和连接器。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Lee:

    感谢您 的回答,这证实了我的理论。

    我们还询问供应商电缆是否符合LVDS标准,他们向我发送了合规证书,但我不确定它 是否属实 (我可以 使用Word和Photoshop制作相同的文档)。

    供您参考的是,供应商是世界上排名第一的供应商,但大型供应商也可能会出错。

    我如何正式调查此电缆是否符合要求,并知道供应商提供给我的证书是否为正版?

    是否可以联系TI内部可以为我提供帮助的人员?

    我想了解其他信息:

    此电缆上有+12V和+5V用于HDD电源和传输数据的所有SATA电缆。  电缆的厚度和最近的电缆是否可能导致随机电干扰 (如电磁干扰或其它干扰), 以及所有这些情况是否都可能导致电缆的随机故障?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michele:

    如果只是这一根电缆不起作用,则可能是电缆本身存在故障。  如果他们有相同类型的额外电缆可供换用,并且它们都能正常工作,那么我建议这是电缆质量事故。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Lee:

    我决定调查此电缆,因为我在越来越多的情况下遇到了很多问题。

    我认为这种电缆不符合此指定用途,而是只有LVDS官方社区支持可以帮助我对供应商采取行动。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michele:

    SATA通道拓扑是什么样子的?  通道中是否有任何TI器件有助于增强驱动器和SATA控制器之间的信号?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    在这些图像中,您可以看到已安装的电缆。

    唯一可以肯定的是,如果我更换系统上有问题的电缆,它就会消失,因此我认为这种电缆未经认证,问题是随机的,属于不同类型(PC在启动时未检测到HDD/SSD, 系统死机,系统进入BSOD,系统速度很慢)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,我们没有指定或调节SATA应用中使用的电缆。  迄今为止所做的故障诊断表明此系统中的电缆存在可靠性问题。  您甚至可以通过对SATA信号进行电阻测试来检测故障。  安装HDD连接器时,电缆上似乎有一定的应力。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    我们没有仪器和知识来验证电缆。
    我唯一想说的是供应商声明电缆可以作为SATA电缆使用,我们正是这样问的。
    我可以向谁求助以进行合规性测试?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michele:

    由于更换电缆 会将故障系统转变为通过系统,因此我会联系电缆/系统制造商的质量部门,让他们测试电缆。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的帮助,这正是我要做的,请从您的实验室测试电缆,然后确定它是否工作正常。

    如果您喜欢,请通过电子邮件与我联系。

    此致

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    请帮助我联系TI实验室进行 电缆合规性测试吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    我给你写了一封私人邮件,你能回答我吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michele:

    我什么也做不了。  TI不对电缆进行SAS/SATA合规性测试。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Lee:
    在这种情况下,这个答案对我来说非常好,我唯一需要的是,如果可能的话,是TI的官方声明,表明不符合标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,米歇尔,我也不能这样做。  我希望你们能在有线电视公司的帮助下更好地处理这个问题。  从表面上看,这种电缆可能是质量或可靠性问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    在任何情况下都感谢您的时间和帮助。

    我还有最后一个问题要问你。

    请问这类LVDS连接器的名称是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些不是真正的"LVDS"连接器。  计算机(笔记本电脑)供应商多年来一直使用各种连接器将主板连接到HDD。  在Google笔记本电脑SATA连接器和电缆上显示许多类似的图像。  我无法确定关于此连接器的任何更具体的信息。

    此致,