This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:上拉电阻器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570570/p82b96-pull-up-resistors

部件号:P82B96

您好,先生/女士,

我们在系统上使用P82B96 I2C扩展器将传感器连接到6米远的控制器。

以下是我的规格:

SX/Sy端的电压- 3.3V

 Tx/Rx端5V的电压

我需要连接两个分别以400kHz和800kHz运行的设备。 请帮助您计算相同的上拉电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran:
    它取决于电容负载和所需速度。 您是否查看过我们的应用手册中包含计算内容?

    www.ti.com/.../slva689.pdf

    查看并告知我您是否有任何问题。
    弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于P82B96认为0.8 在数据线路上的电压较低,因此不可能与所有I2C设备一起使用,因为其他设备认为电压水平低于0.8V属于低电压。您是否可以建议使用可与P82B96和我的从属设备(Vil=0.3V)配合使用的电压转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran:
    您能告诉我您正在使用什么从属设备吗? 0.3V的Vil的声音非常低。 您可能需要将A侧连接到从属设备,并将B侧连接到主设备。 你的师父的维尔是什么?
    Francis Houde