This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1211:问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK1211, TLK3134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566607/tlk1211-questions

部件号:TLK1211
主题中讨论的其他部件: TLK3134

尊敬的支持团队:

我们的客户正在评估TLK1211。
 我收到了客户的以下问题。
所以请给我一些建议。

问题:

1.在数据表第12页的表中,参数中指示了以下值,即
  V (CM)接收器输入电压要求,VID =| RXP - RxN |。
   最小值: 200mV
   最大值:1600 mV
  上述值是否不是峰间值,而是单相振幅?
  这种理解是否正确?

2. 在执行边界扫描测试时,您能否教授输出为JTAG ID代码的值
  通过将TLK1211 RCP连接到JTAG链?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana,您好!

    此参数是指RX输入差分峰间电压。

    关于JTAD ID代码,请让我与团队核实。 我会尽快回来回答问题。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Moran-san:

    感谢您的及时回复。
    我理解问题1的答案。
    我正在等待您提供有关问题2的信息。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Moran-san:

    感谢您的支持。
    但我很抱歉耽误你的时间。

    问题2的验证状态如何?
    很抱歉给您带来麻烦,但您能告诉我这种情况吗?

    谢谢你。
    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana您好!

    很抱歉耽误你的时间。  我不确定使用的ID代码是什么,但下面是ID代码的细分(TLK3134示例)

     

           "0001" &               --版本号

            "1011.0111万10001101" &1000.1101万&   --部件号

            "0万10111" &1.0111万&        --制造商ID

            "1";                    - IEEE标准要求。 1149.1 - 1990

     

    [0:31]->版本|部件号|制造商ID | 1.

     

    通过使用JTAG IDCODE指令读取32位值,可以对部件号进行解码。

     

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moran-san:

    感谢您提供信息。
    我了解作为TLK 1211的JTAG ID代码的32位输出值如下。

    [0:3]:版本号
    [4:19]:部件号
    [20:30]:制造商 ID
    [31]:Fixed 1 (IEEE Std. 1149.1 - 1990)

    我的理解是否正确?
     这是32位数据LSB第一吗?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana您好!

    你是对的。 这种串联正如您所提到的。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Moran-san:

    感谢您的回复。
    我会通知客户。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Moran-san:

    我联系了客户,并收到了进一步的问题。

    当客户尝试读取TLK 1211的JTAG ID代码时,返回“未知JTAG ID”,并且无法读取JTAG ID代码。
    JTAG ID代码无法读取是否是正常行为?
    TLK 1211的JTAG ID代码的预期值是什么?

    谢谢,此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,支持团队,

    我上周还问了一个问题,确认情况如何?
    我们的客户正在等待此问题的答案。
    请告诉我这种情况。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana,您好!

    很抱歉混淆了。 正确的JTAG ID代码顺序为(对于TLK3134):

    [0]==>“1”;-- IEEE标准要求。 1149.1 - 1990
    [1:11]==>“0万10111”1.0111万”&--制造商ID
    [12:27]==>"1011.0111万10001101"&1000.1101万&--部件号
    [28:31]==>"0001"&--版本号

    [31:0]->版本|部件号|制造商ID |1.

    请尝试此操作并告诉我您的结果。

    此致,
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Moran-san:

    感谢您的回复。

    我了解TLK1211 JTAG ID代码的预期值。
    但是,由于客户的确认,不能读取JTAG ID代码的值并返回消息“未知JTAG ID”いs。
    假设哪些原因变为未知?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Moran-san:

    感谢您提供信息。

    不过 ,我对这方面的资料有些困惑。
    我了解JTAG IDCODE的配置由“[31:0]->版本|部件号|制造商ID |1”组成。
    您提到的内容如下。
     [0]==>“1”;-- IEEE标准要求。 1149.1 - 1990
     [1:11]==>“0万10111”1.0111万”&--制造商ID
     [12:27]==>"1011.0111万10001101"&1000.1101万&--部件号
     [28:31]==>"0001"&--版本号
     [31:0]->版本|部件号|制造商ID |1.

    例如,我能否理解"[1:11]=>"0万10111""1.0111万"的含义如下?
     [1]=>1.
     [2]==> 1.
     [3]==> 1.
     [4]==> 0
     [5]==> 1.
     [6]==> 0
     [7]==> 0
     [8]==> 0
     [9]==> 0
     [10]==> 0
     [11]==> 0

    或  
     [1]=>0
     [2]==> 0
     [3]==> 0
     [4]==> 0
     [5]==> 0
     [6]==> 0
     [7]==> 1.
     [8]==> 0
     [9]==> 1.
     [10]==> 1.
     [11]==> 1.

    以下哪项是正确的理解?

    还有一个问题。
    由于客户的确认,不 能读取JTAG IDCODE的值,并返回消息“未知JTAG ID”。
    假设哪些原因变为未知?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的支持团队:

    长期以来,没有任何人作出答复。
    这种情况如何?

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。

    在上图中,您可以看到ID代码的位顺序示例,因为您可以看到从MSB到LSB的顺序。 客户可能未对 比特使用正确的ID代码顺序,并且设备无法与"错误的比特顺序"通信。

    此致,

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。

    最后,请让我确认一下。
    如果以下值以十六进制记法表示,那么它们是否正确?
     版本号= 1小时
     部件号= B78D h
     制造商ID = 017小时
     IEEE标准要求。 = 1小时
    => TLK1211的JTAG IDCODE [31:0]= 1B 78 D0 2F h

    我的认可是否正确?

    此致,
    Tachibana先生