请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5986万
dears,
我在平板电脑中使用TPS6.5986万,但现在遇到了问题。我使用TPS6.5986万和HD3SS460的两个器件,如TPS6.5986万规范中的图81所示,我的电路是单端口平板电脑应用。
1.插入3.0 的U盘时,系统工作正常,但插入3.0 的可移动盘,可移动磁盘与平板电脑之间没有通信,此时测量C型的VBUS电压时,电压被压低。 这是因为可移动磁盘需要更新还是其他原因?
2.当平板电脑处于关机状态时,Typc-C从5V电源充电,此时电脑关闭充电,如果我启动电脑,ID针脚拉低,电脑将充电源识别为从属,因此关闭充电。为什么会发生这种情况? 我又插了一遍,电脑可以把C型的充电源识别为主控,ID针脚很高。