This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万关于3.0

Guru**** 2479055 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566984/tps65986-tps65986-about-usb3-0

部件号:TPS6.5986万

dears,

我在平板电脑中使用TPS6.5986万,但现在遇到了问题。我使用TPS6.5986万和HD3SS460的两个器件,如TPS6.5986万规范中的图81所示,我的电路是单端口平板电脑应用。

1.插入3.0 的U盘时,系统工作正常,但插入3.0 的可移动盘,可移动磁盘与平板电脑之间没有通信,此时测量C型的VBUS电压时,电压被压低。 这是因为可移动磁盘需要更新还是其他原因?
2.当平板电脑处于关机状态时,Typc-C从5V电源充电,此时电脑关闭充电,如果我启动电脑,ID针脚拉低,电脑将充电源识别为从属,因此关闭充电。为什么会发生这种情况? 我又插了一遍,电脑可以把C型的充电源识别为主控,ID针脚很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jianguo:

    1.请确认您使用的可移动磁盘没有任何问题。 连接可移动磁盘时,VBUS应达到5V。 如果可移动磁盘没有问题,请确认您的配置设置正确。

    2.在您的控制配置中,请确保启用了“外部供电”。 如果不是,请将"料筒插孔检测"映射到GPIO引脚。

    谢谢!
    Eric