Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB542
主题中讨论的其他部件: TUSB542
您好!
我正在使用TUSB321和TUSB542。
TUSB321用于检测电缆反转并适当地切换TUSB542 mux。
我观察到电缆反转检测存在一些不稳定。 这种做法并不总是起作用。 这在UFP模式下使用,在该模式下,端口引脚被拔下。
使用909K拉VBUS_DET。 数据表显示销上有95K下拉。 如果使用909K,VBUS_DET处的电压将稳定在0.4V左右。 这与数据表冲突,其中VBUS_DET阈值为2.95 至3.8V。
如果我输入47k而不是909K,电压将稳定在3.2V左右。 即使更改为47k,CC逻辑仍无法检测。
是否有人看到了这个问题或评论了可能的错误。
此致
Abdu Samad