主题中讨论的其他部件: TLK105, AM5728
您好,
我使用TLK105L和以下电路。
差分线对阻抗控制为100欧姆。
PHY和连接器之间的长度约为2英寸。
您对传输线上这些波形的可能根本原因有什么想法吗?
发送
处方
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 49.9欧姆电阻是否具有1 % 容差?
是的
2. 49.9欧姆电阻器及其各自的去耦电容器是否放置在靠近PHY的位置?
是(1/4')
3.你能用0小时代替R21吗?
我将测试它。
4.磁性元件的中心分路器需要TX和RX对上的1uF和0.1uF去耦电容器。 对于TCT和RCT,将C32更换为1uF和0.1uF。 将新电容器放置在尽可能靠近磁性元件的位置。
我将在下一次重新回复时测试它
5.磁性材料是否符合设计和布局指南中提到的要求: www.ti.com/.../slva531a.pdf
我会检查一下
您好Ross:
我们正在使用基于AM5728评估板(TMDXIDK5728)的设计,其中保留了三个EtherCAT接口:
通过TLK105,我们观察到三个接口上的信号干扰。
现在,我们已更改了DP8.3822万 PHY的TLK105,并且三个接口眼图看起来都很好。
功能测试显示:
我们现在正在第三个接口上安装变压器,通信正常。
但是,我们仍然不清楚是什么原因导致变频器的配置不能正常工作。
Julien