This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:TLK105L - TX信号干扰

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568433/tlk105l-tlk105l---tx-signal-perturbations

部件号:TLK105L
主题中讨论的其他部件: TLK105AM5728

您好,

我使用TLK105L和以下电路。

差分线对阻抗控制为100欧姆。

PHY和连接器之间的长度约为2英寸。

您对传输线上这些波形的可能根本原因有什么想法吗?

发送

处方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这可能是信号完整性问题。 您能否检查以下内容,

    1. 49.9欧姆电阻是否具有1 % 容差?
    2. 49.9欧姆电阻器及其各自的去耦电容器是否放置在靠近PHY的位置?
    3.你能用0小时代替R21吗?
    4.磁性元件的中心分路器需要TX和RX对上的1uF和0.1uF去耦电容器。 对于TCT和RCT,将C32更换为1uF和0.1uF。 将新电容器放置在尽可能靠近磁性元件的位置。
    5.磁性材料是否符合设计和布局指南中提到的要求: www.ti.com/.../slva531a.pdf

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的调查倾向于证明TLK105 TX信号的高转换率。 考虑到传输长度只有几英寸,我们认为短上升边缘会被反射所影响。

    我们正在测试不同的配置,通过在线路上添加串行电阻器来降低边缘的速度。 我应该很快就会有结果。

    同时,您能否告诉我是否有其他方法来改善信号上升?

    是否有任何其他PHY可用作替代?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    无法通过寄存器设置更改TX信号的上升/下降时间。 数据表中提到的组件是在模拟和系统验证之后选择的。 使用数据表推荐的组件后,您是否仍看到问题?

    我们确实有一个用于10/100应用的新器件,可用于替代TLK105L。 它是DP8.3822万。 由于这是一种较新的设计,我建议您将其作为TLK105L的替代产品进行审查。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 49.9欧姆电阻是否具有1 % 容差?

    是的


    2. 49.9欧姆电阻器及其各自的去耦电容器是否放置在靠近PHY的位置?

    是(1/4')


    3.你能用0小时代替R21吗?

    我将测试它。


    4.磁性元件的中心分路器需要TX和RX对上的1uF和0.1uF去耦电容器。 对于TCT和RCT,将C32更换为1uF和0.1uF。 将新电容器放置在尽可能靠近磁性元件的位置。

    我将在下一次重新回复时测试它


    5.磁性材料是否符合设计和布局指南中提到的要求: www.ti.com/.../slva531a.pdf 

    我会检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    用DP8.3822万替换TLK105可大大改善波形。

    现在两个PHY之间的信号似乎正常,但我仍然存在通信问题。

    您能否确认PRU固件与TLK105和DP8.3822万兼容。

    如果没有,您能否提供新的二进制或源代码?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    是的,驱动程序应该同时适用于这两种情况。

    您是否介意给我发送寄存器0x0467和0x0468的寄存器读数?

    寄存器0x17和0x0的值是多少?

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    实际上,DP8.3822万数据表中有一个称为"短电缆阈值"的参数,但没有说明如何使用此参数。 如果我们使用的是短电缆而不是双绞线,此参数是否有帮助?

    在附带说明中,这适用于无变压器应用(使用电容器),但TI网站上的不同应用注释Foundt显示,这应该可以正常工作。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,路易-约瑟夫,

    'Sort Cables Threshold (群组电缆阈值)'用于电缆诊断,不涉及链路过程。

    我现在感到困惑。 我以为您使用的是AM3xx参考设计板。

    此外,您还向我们发送了一个带变压器的示意图...

    请您澄清一下您的设置吗?

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ross:

    我们正在使用基于AM5728评估板(TMDXIDK5728)的设计,其中保留了三个EtherCAT接口:

    • 2个带变压器
    • 1不带变压器(< 10英寸)

    通过TLK105,我们观察到三个接口上的信号干扰。  

    现在,我们已更改了DP8.3822万 PHY的TLK105,并且三个接口眼图看起来都很好。

    功能测试显示:

    • 两个接口与变压器之间的通信正常
    • 无变压器接口的通信不正常

    我们现在正在第三个接口上安装变压器,通信正常。

    但是,我们仍然不清楚是什么原因导致变频器的配置不能正常工作。

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien,您好!

    对于无转换端,您是否仍具有电阻为3.3V的50欧姆终端电阻器?

    我想看看822 (带和不带变压器)的眼图。

    对于图表,请显示TD和RD对,如果是在MDI或MDIX中操作,请告诉我。

    另外,您是否正在进行任何特殊的寄存器配置?

    此致,

    罗斯