你好,Joel
最初,LVDS像素时钟由MIPI D-PHY提供。 现在客户想要测试外部参考时钟25MHz。
显示面板像素时钟为44.7 MHz。
case1) 参考时钟来自MIPI D-PHY,它是44.7MHz。
客户可以通过DSI调谐器工具配置时钟。
CASE2)参考时钟来自外部振荡器,25MHz。
客户希望采用与以前相同的44.7MHz频率,但他们不知道如何配置。
您能否解释如何配置? 客户想知道哪个寄存器,哪个值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Joel
最初,LVDS像素时钟由MIPI D-PHY提供。 现在客户想要测试外部参考时钟25MHz。
显示面板像素时钟为44.7 MHz。
case1) 参考时钟来自MIPI D-PHY,它是44.7MHz。
客户可以通过DSI调谐器工具配置时钟。
CASE2)参考时钟来自外部振荡器,25MHz。
客户希望采用与以前相同的44.7MHz频率,但他们不知道如何配置。
您能否解释如何配置? 客户想知道哪个寄存器,哪个值?
您好,Luke,
很抱歉回复延迟。 时钟源由HS_CLK_SRC选择。 如果您选择外部参考时钟,它将乘以REFCLK_multiplier中的系数 ,以生成 LVDS输出时钟。 如果选择了DSI通道A时钟,则将其除以DSI_CLK_DIFRATOR中的系数以生成LVDS输出时钟。此外 ,您应配置 LVDS_CLK_range和CH_DSI_CLK_RANGE,以分别设置LVDS输出时钟和DSI通道A输入时钟的频率范围。
在DSI调谐器中,如果选择了Ref CLK (参考CLK),则应在Ref CLK (MHz)(参考CLK (MHz))字段中输入参考CLK频率,然后选择满足以下公式的乘数值(1-4):Ref CLK (MHz) x Multiplier value (参考CLK (MHz) x乘数值= LVDS CLK速率)(LVDS面板的像素CLK))。 如果选择了DSI CLK,请在DSI Ch a CLK字段中输入DSI通道A CLK频率,然后选择除数值(1-25)。
当 选择乘数2时,具有25MHz外部参考的44.7Mhz的配线间输出时钟将为50MHz。 因此,您应该检查您的面板是否支持此输入时钟(50MHz)或使用LVDS输入时钟。
此致
您好,Luke,
是的,正确,通过使用25MHz的外部时钟,设备可以输出的配线间时钟为50MHz。
如果面板不支持50MHz,则可以使用DSI时钟输入外部时钟或在注释时更改面板。
此致