This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:需要澄清有关GTX CLK输入引脚的信息

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570612/dp83867is-need-clarfication-regarding-the-gtx_clk-input-pin

部件号:DP8.3867万IS

您好,

背景:我要将DP8.3867万IS连接到Altera FPGA中的10/100/1000 MAC IP。 接口是RGMII,需要自动协商。

我对GTX CLK输入有点困惑:

在引脚功能表中,在所有速度操作模式下,GTX CLK似乎应该是125MHz:

GTX CLK 29 I,PD RGMII发射时钟:此连续时钟信号来自MAC层至PHY。 额定频率为125 MHz。

但在RGMII接口的章节9.4 .1.2 中,它看起来取决于速度。

9.4 .1.2 Reduced GMII (RGMII)
缩减型千兆位媒体独立接口(RGMII)旨在减少所需的引脚数量
互连MAC和PHY (RGMII为12针,GMII为24针)。 为了实现这一目标,需要使用数据
路径和所有相关的控制信号都将减少并多路复用。 的上升边缘和后边缘
使用时钟。 对于千兆位操作,GTX CLK和RX CLK时钟为125 MHz,10和100 Mbps
操作时钟频率分别为2.5 MHz和25 MHz。


如果有人能向PHY说明应该使用的正确时钟是什么,我将非常感谢。

谢谢!

莫希

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moshe,

    您可以正确地确定,在RGMII模式下,GTX CLK引脚的行为如下所示-

    1000m速度GTX CLK = 125MHz
    100M速度GTX CLK = 25MHz
    10m速度GTX CLK = 2.5MHz

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    非常感谢您澄清此问题。

    此致,
    莫希