This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:VBUS↑(上升)和D±↑(上升)之间的法规(规定)

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569854/tusb2046b-regulations-provision-between-vbus-rising-up-and-d-rising-up

部件号:TUSB2046B

大家好

您是否介意询问TUSB2046B?

  VBUS↑(上升) 和D±↑(上升)之间有规定(规定)。

是否有关于开始时间的规定(规定)?  
我们认识到终止时间为100ms。
如果您知道,您能像 XX毫秒~100毫秒这样告诉我们吗?

此致

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    连接 事件计时要求由USB 2.0 规范定义:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel San

    感谢您的回复!
    我们感到遗憾的是,我们的解释还不够。

    我们认识 到最大 Δt2 Ω 为100ms。
    Δt2,我们想知道最短的时间是多少。
    是否有指定的最短时间?
     0毫秒是否正常??
    如果您知道,您能告诉我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel San

    如果您知道 Δt2的最短时间,能否告知我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel San

    我们很抱歉催促您,但您能回复我们吗?
    当然,如果您没有回复,那也没关系。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    很抱歉回复延迟。 设备的内部电源轨稳定以及D+或D-达到VIH的唯一要求是,对于所有集线器和设备,∆T2必须小于100 ms,因此,如果时间为0 ms,则可以。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel San

    感谢您的回复。
    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔