请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB2046B 大家好
您是否介意询问TUSB2046B?
VBUS↑(上升) 和D±↑(上升)之间有规定(规定)。
是否有关于开始时间的规定(规定)?
我们认识到终止时间为100ms。
如果您知道,您能像 XX毫秒~100毫秒这样告诉我们吗?
此致
松本博塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.