This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:更新固件后,aardvark无法运行到备用模式

Guru**** 2480575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565908/tps65986-aardvark-can-t-run-into-alternate-mode-after-updated-firmware

部件号:TPS6.5986万

我们构建了一个TYPEC板,但发现了一个问题:更新固件后,Aardvark无法运行到备用模式

它显示为:


还随附了SCH。

如果SBU没有连接到PD,,而是连接到mux,pi3usb3.1532万,则连接到DP接收器。 另一种方式是,两个2.0 的和平台也未连接到PD 。e2e.ti.com/.../08_5F00_PD_5F00_CONTROLLER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tan,您能否分享PD日志,最好使用LeCroy进行进一步调查? 我怀疑设备已进入相应的模式-尝试'Amex',然后再尝试'Amen。

    谢谢,此致,
    Praneet