请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5986万
我们构建了一个TYPEC板,但发现了一个问题:更新固件后,Aardvark无法运行到备用模式
它显示为:
还随附了SCH。
如果SBU没有连接到PD,,而是连接到mux,pi3usb3.1532万,则连接到DP接收器。 另一种方式是,两个2.0 的和平台也未连接到PD 。e2e.ti.com/.../08_5F00_PD_5F00_CONTROLLER.pdf