This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:输出电压差动回转

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570272/ds80pci800-output-voltage-differential-swing

部件号:DS80PCI800

您好,

请告诉我100Ω Ω 到GND而不是50Ω Ω 时的输出电压差摆幅。
测试条件与以下相同。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    输出必须仍为交流耦合。  差动对每半个接地端接100欧姆将增加输出电压。  由于200欧姆差分端接不可能与轨迹或电缆阻抗正确匹配,信号上可能会有额外的噪音。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    感谢您的快速响应
    我明白了。

    此致,
    加藤