This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:Vol of SN65HVDA100-Q1 (SN65HVDA100-Q1的容积)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569851/sn65hvda100-q1-vol-of-sn65hvda100-q1

部件号:SN65HVDA100-Q1

我想确认SN65HVDA100-Q1的VOL。

在 低Vsup和低IO (例如Vsup = 5V,IO = 5mA)的情况下,  VOL  与规格(Vsup = 14V,IO = 40mA)有何变化?

(例如   VOL低于规格(Vsup = 14V,IO = 40mA),依此类推)

此致,

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转向工业接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atsushi,

    LIN电压参考VSUP,并按以下方式刻度:

    在SN65HVDA100-Q1的VSUP 5至27V范围内的任何地方都是如此,如果您还有其他问题,请告诉我。