This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:端口镜像(1:2)中继器,40G/100G,使用DS280MB810。

Guru**** 2554150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569575/ds280mb810-port-mirroring-1-2-repeater-at-40g-100g-using-ds280mb810

部件号:DS280MB810

您好,

计划使用40G/100G的1:2中继器实施端口镜像 。 请参考下面的应用图,并告诉我这是否是一个可行的体系结构。 我更关心链路培训和链路建立,因为设备DS280MB810对链路培训序列是透明的。

如果可行,如何为镜像(中继器)路径建立链路?

谢谢!

Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaison:

    光学模块通常不支持链路培训,因为它们不会终止链路。  我相信在光学模块两侧的10G/25G系统设备之间会建立"链路"。

    从电气角度来看,DS280MB810是一款具有足够带宽和动态范围的线性均衡器,可支持10G/27G应用中的链路培训,该应用利用该功能优化系统Tx/Rx设置。

    DS280MB810中的2x2输入mux可以提供实施结构图所需的数据路径配置。  

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的反馈。

    我仍在等待访问完整的数据表以验证此架构。

    谢谢!

    Jaison