尊敬的支持人员:
我正在使用TUSB2046B集线器的自功率模式(即我的电源不使用VBUS),我使用2个USB下行连接到外部堆叠USB A型连接器,以及一个USB与板载主微控制器通信。 微控制器有自己的VBUS_Detect引脚,用于向微A主机发出信号。 在Micro上有一个注释,即在启动过程中,VBUS_Detect的状态应较低,以便它不会进入不同的启动顺序。 如果集线器在VBUS_DET上提供HIGH,则Micro将在此处挂起,因为它永远不会被上游主机枚举。
为了满足这一要求,我正在通过分压器和PWRON3_N引脚从上游连接器逻辑上尝试VBUS。 但是 ,我想知道:
PWRON3_N是在集线器芯片获得VCC时始终处于低电平状态,还是仅在集线器知道外设正在摆动试图枚举的D+/D-行时才变为低电平状态?
数据表中没有提到PWRONX_N引脚的行为。 所以我不想假设任何事情。 请提供建议