This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:PWRONX_N PIN状态

Guru**** 2481275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569998/tusb2046b-pwronx_n-pin-status

部件号:TUSB2046B

尊敬的支持人员:

我正在使用TUSB2046B集线器的自功率模式(即我的电源不使用VBUS),我使用2个USB下行连接到外部堆叠USB A型连接器,以及一个USB与板载主微控制器通信。  微控制器有自己的VBUS_Detect引脚,用于向微A主机发出信号。  在Micro上有一个注释,即在启动过程中,VBUS_Detect的状态应较低,以便它不会进入不同的启动顺序。  如果集线器在VBUS_DET上提供HIGH,则Micro将在此处挂起,因为它永远不会被上游主机枚举。

为了满足这一要求,我正在通过分压器和PWRON3_N引脚从上游连接器逻辑上尝试VBUS。  但是 ,我想知道:

PWRON3_N是在集线器芯片获得VCC时始终处于低电平状态,还是仅在集线器知道外设正在摆动试图枚举的D+/D-行时才变为低电平状态?

数据表中没有提到PWRONX_N引脚的行为。  所以我不想假设任何事情。  请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto,  

     只要主机枚举集线器,PWRONz终端就会始终保持低电平。

    PWRONz终端完全受主机系统的控制。通过使用SET PORT FEATOR (端口电源)和CLEAR PORT FEATOR (端口电源)命令,这些命令可使 TUSB2046B 断言PWRONz 的输出或使其不符合要求。  这些命令由USB主机上加载的USB驱动程序自动执行。  电源命令在系统开机/关机,重新启动,睡眠和根据需要恢复期间发送。

    此致,

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。