This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:TPS6.5982万-EVM接收器/源不稳定

Guru**** 2481275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570140/tps65982-evm-tps65982-evm-sink-source-unstable

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

大家好,

我在使用TPS6.5982万evm时遇到一些问题。

实际上,我用一个作为来源,另一个作为下沉。

将源配置为传输以下源功能:

5V 3A和9V 3A (TPS上是否允许?) 用于测试尿布。

接收器配置为Tx以下接收器功能:

5V 3A 9V 3A 12v3A...

当我将接收器连接到源时,它不起作用。  

事实上Vbus一直在崩溃。  

这是不是因为我试图强制的9V合同的来源不能提供,所以水槽崩溃了?

我附上了这两个系统的寄存器"接收器和源器能力"

提前感谢!

丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    在您的配置中的Source Capabilities (源功能)下,将PDO2的PP Switch (PP开关)更改为外部HV路径。
    TPS6.5982万可在外部电源通道上提供高达20V PD合同。 9V应该没有问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    很遗憾,无论是否修改,VBUS都一直崩溃:(
    谢谢!
    丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我很抱歉,但我刚刚意识到我的第一个答案完全不正确。 TPS6.5982万 EVM上没有9V稳压器,因此永远不能提供9V电源。 EVM只能提供5V或20V电源。 您需要有一个9V调节器来提供9V。 我希望这能解决问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,
    哦,好的,除了5 12和20伏之外的所有电压都不能在EVM上工作。
    这就是为什么我问TPS上是否允许,但我应该写一下EVM上是否允许:)
    因此,没有一个简单的方法来验证“异域”电压谈判,例如14V等?
    无论如何,感谢您的回答,这对我很有帮助。
    此致,
    丹尼尔