请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万-EVM 主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万
大家好,
我在使用TPS6.5982万evm时遇到一些问题。
实际上,我用一个作为来源,另一个作为下沉。
将源配置为传输以下源功能:
5V 3A和9V 3A (TPS上是否允许?) 用于测试尿布。
接收器配置为Tx以下接收器功能:
5V 3A 9V 3A 12v3A...
当我将接收器连接到源时,它不起作用。
事实上Vbus一直在崩溃。
这是不是因为我试图强制的9V合同的来源不能提供,所以水槽崩溃了?
提前感谢!
丹尼尔