This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:通过P输出的TCA9539源或汇LED电流?

Guru**** 2536520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569997/tca9539-tca9539-source-or-sink-led-current-via-p-outputs

部件号:TCA9539

我有一位客户正在使用此部件驱动LED。    P端口输出看起来可以直接驱动标准SMD LED (低于20mA正向电流),请确认这 是否正确?  如果是,您建议使用端口驱动电流还是吸收电流?

请告诉我。

谢谢,TI-AFA的John Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    它可以在室温下在工作台上执行此操作,但您需要更多地考虑,以确保我们的部件能够在所需的工作范围内正常工作。  

    他们使用的是什么电源?  他们计划一次使用多少个LED?  设备将遇到的温度范围是多少?  车载是否会有其他设备对局部加热具有接近效应?  LED的特征是什么(数据表会有帮助)?  驱动器电流 在温度范围内可能会随着耗散的功率而发生巨大变化。  如果您要驱动20mA,那么我建议一次使用多个端口。  

    从规格中可以看出,如果Tj保持在65C以下,则每个I/O的电流不能超过25mA。  我建议将I/O下拉至LED。  下拉强度更强,换言之,FET的电阻更低。  请告诉我,如果您能获得有关申请的更多信息,我们可以做出更明智的决定。

    Francis Houde