Other Parts Discussed in Thread: DS10CP152Q-Q1, DS10CP152
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS10CP152Q-Q1 主题: DS10CP152中讨论的其他部件
您需要确保DS10CP152q-Q1支持每通道1.5 Gbps。
我们在DS10CP152q-Q1中使用FPDLINK3单端测试了1280 * 720p 30fps图像,并尝试在两个位置使用输出,
但Pclk 84MHz时的输出只有47Mhz的一半,H/V同步输出不起作用。
输入分辨率:1280 * 720p
Pclk:84MHz
位:10位
使用串行器:DS90UB913
使用解串器:DS90UB914
硬件配置如下所示。
谢谢。