This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10CP152Q-Q1:DS10CP152是否支持每通道1.5Gbps?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP152Q-Q1, DS10CP152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569533/ds10cp152q-q1-does-the-ds10cp152-support-1-5gbps-per-channel

部件号:DS10CP152Q-Q1
主题: DS10CP152中讨论的其他部件


您需要确保DS10CP152q-Q1支持每通道1.5 Gbps。

我们在DS10CP152q-Q1中使用FPDLINK3单端测试了1280 * 720p 30fps图像,并尝试在两个位置使用输出,

但Pclk 84MHz时的输出只有47Mhz的一半,H/V同步输出不起作用。

输入分辨率:1280 * 720p

Pclk:84MHz

位:10位

使用串行器:DS90UB913

使用解串器:DS90UB914

硬件配置如下所示。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chun,

    是的,DS10CP152可以支持1.5 Gbps。

    POST中显示的硬件配置不清楚。  这些设备都不是设计为在"单端"模式下运行的。  您能否提供更多详细信息?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 李

    感谢您的回复。

    我在上面的文本中添加了我实施的结构图。

    感谢你的帮助。