请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPD3S714-Q1 您好,
我收到了客户的问题。
TPD3S714-Q1 的结果是否通过ISO7637-2的浪涌测试?
该测试是随附文件的p15~16(章节5.6 ................................3 (测试脉冲3a和3b))。
e2e.ti.com/.../3438.ISO-7637_2D00_2_2D00_2011.pdf</s>7637 2011.
如果您有相关信息,请告诉我如何通过USB充电器上的ISO7637-2电涌测试。
此致,
Kuramochi