This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:TPD4E02B04和TPF4E05U06应用问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569070/tpd4e02b04-tpd4e02b04-and-tpf4e05u06-application-question

部件号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他部件: TPD4E05U06

您好,先生,

请问,TPD4E02B04是否适合2.0 3.0 ? 由于TPD4E02B04 VRWM为3.6V,相比之下,TPD4E05U06 VRWM为5.5V。

如何在2.0 402/TPF4E02B04和TPF4E05U402/TP402/TP402/TP402/TPF4E02B04之间选择合适的保护IC 3.0 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温先生,您好!

    对于此比较,它将取决于USB信号电压水平。  反向支架断开电压是指低于该点时不会发生显著传导,因此假设USB 3.0 信号为5V最大值,则任一设备都可以工作, 但由于 TPD4E02B04的VRWM低于潜在USB信号电压电平,我建议使用TPD4E05U06,以确保您在正常操作过程中不会达到传导点。 希望这能有所帮助!

    非常恭敬,

    Brian Dempsey