This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141是否支持1.4

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141, TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568579/sn65dp141-is-sn65dp141-able-to-support-dp1-4

部件号:SN65DP141
主题中讨论的其他部件: TUSB546-DCI

大家好,

其中一位客户想知道SN65DP141是否能够支持1.4。 我对数据表和产品幻灯片感到困惑。 数据表显示IC可以支持DP 1.3。 但是,产品幻灯片显示IC可以支持1.4。以下哪一项是正确的? 如果 DP141 无法支持1.4 ,您是否对1.4 的雷驱动程序有任何建议?  感谢您的支持和时间。

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy,您好!

    1.3 与1.4 的区别不在物理层,我们的设备只处理物理层。

    1.3 和1.4 的最大数据速率均为8.1Gbps,1.4 推出了相同数据速率的加密视频选项。

    因此,DP141也支持1.4 ,但是我们建议使用TUSB546-DCI,请查看它并查看应用说明TUSB546-DCI作为DisplayPort转接器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    感谢您的迅速回复。 我还有另一个关于DP转HDMI的问题。 我知道我们没有 可以将1.2 和1.4 转换为2.0 的IC (如果我错了,请更正我),我们是否有任何级联解决方案? 感谢您的支持和时间!!

    此致,

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy,您好!

    我们没有从DP到HDMI的主动转换解决方案,甚至没有双芯片解决方案;我们只拥有DP++到HDMI/DVI电平转换器。

    对于涉及两个芯片的DVI/HDMI (无声音)至LVDS解决方案,以下是:

    http://www.ti.com/lit/an/slla325a/slla325a.pdf

    此致