主题中讨论的其他部件: TUSB546-DCI
大家好,
其中一位客户想知道SN65DP141是否能够支持1.4。 我对数据表和产品幻灯片感到困惑。 数据表显示IC可以支持DP 1.3。 但是,产品幻灯片显示IC可以支持1.4。以下哪一项是正确的? 如果 DP141 无法支持1.4 ,您是否对1.4 的雷驱动程序有任何建议? 感谢您的支持和时间。
Leroy Song
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
其中一位客户想知道SN65DP141是否能够支持1.4。 我对数据表和产品幻灯片感到困惑。 数据表显示IC可以支持DP 1.3。 但是,产品幻灯片显示IC可以支持1.4。以下哪一项是正确的? 如果 DP141 无法支持1.4 ,您是否对1.4 的雷驱动程序有任何建议? 感谢您的支持和时间。
Leroy Song
Leroy,您好!
我们没有从DP到HDMI的主动转换解决方案,甚至没有双芯片解决方案;我们只拥有DP++到HDMI/DVI电平转换器。
对于涉及两个芯片的DVI/HDMI (无声音)至LVDS解决方案,以下是:
http://www.ti.com/lit/an/slla325a/slla325a.pdf
此致