This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:SN65DP149 DP至DVI转换器功能问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567949/sn65dp149-sn65dp149-dp-to-dvi-converter-functional-problem

部件号:SN65DP149

您好,

我正在使用SN65DP149 IC开发DP到DVI转换器。 已制造PCB,已组装,但无法正常工作。

我正在使用针捆扎带配置转换器,如下所示:

I2C_EN/PIN为低电平,引脚带模式

EQ_SEL/A0引脚浮动。自适应均衡器

sled_ctl引脚具有高,最快的数据速率

PRE_SEL引脚浮动,0dB

HDMI_SEL/A1针脚高,已配置为DVI

DP连接器与IC的5 cm 有关(在转换器的柔性部分上),DVI连接器通过40 cm 电缆连接。 差速器对是双绞线。

测量针脚时,OE针脚约为2.5V。 当连接到源和监视器时,HPD_SNK引脚为5V,HPD_SRC为3.3V,I2C引脚被上拉。

附加主板示意图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eray,

    DP149是从DP++到HDMI/DVI的无源转换器或电平转换器。 这不是从DP到HDMI/DVI的有源转换器。

    无源转换器在输入端接收HDMI/DVI视频交流耦合(这是DP++),并在输出端发送HDMI/DVI视频直流耦合。

    要让GPU发送HDMI/DVI视频,您需要确认CAD (config1)信号,目前您已将其绑定到GND。


    长话短说

    确保GPU支持DP++

    在DP连接器上,断言config1 (CAD)高

    最后,最好在SCL_SNK/SDA_SNK上使用snoop模式,如果GPU或显示器不支持I2C时钟拉伸,我将通过电子邮件向您发送参考设计。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Garcia:

    感谢您的回复。

    我的最终设置将是DP++输出,但目前正在'Nvidia Quadro K620'显卡上尝试我的转换器,我不确定是DP还是DP++。 此图形卡的数据表显示DP 1.2 输出,但不显示DP++。 我是否应该假定这是非DP++?

    我最近注意到config1 (CAD),并添加了100K上拉电压为3.3V的DP连接器电源引脚。 插入后,我测量此引脚上的800mV。 找不到此针脚的最小级别。 800mV正常吗? 我应该使用较低的电阻器,还是直接绑带?

    关于snoop模式,我不知道它是什么,但会查看并尝试它。

    谢谢,此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eray,

    我不熟悉这款显卡,电脑的DP++功能印有双模式符号,但是在CAD中,800mV的电压很低,断言它很高,这让我觉得它不支持DP++。

    不建议将CAD绑定到3.3V,在某些旧的GPU配置中,1绑定到GND,因此这会导致短路。
    检查计算机通过DP_POWER提供的电流是否足够为DP149供电。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎合乎逻辑,我认为此视频适配器不是DP++。 另一台PC具有DP++输出,我将尝试使用它并分享结果。 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    我用DP++双模式源测试过我的主板,但还不工作。 而且,我观察到DP连接器的13号插针,即电缆适配器检测,也是大约800mV电平。

    因此,我已检查了'vSA DisplayPort Interoperability Guideline v 1.1 (vSA DisplayPort互操作性指南v)'和部件5.4 状态,如下所示:

    我对此感到困惑,我们是否拉高电压?如果是,为什么它会期望V_IL下的电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eray,

    文档'vSA DisplayPort Interoperability Guideline v 1.1 '可在互联网上找到,但在2009年版本1.1a中,该版本纠正了“typo”。 在文档版本1.1 Figure 5-1中,您可以看到引脚13上有1M下拉,适配器一侧的同一引脚上有100k上拉。

    可能GPU未检测到CAD (在DP++标准中标记为可选),正在寻找电缆适配器寄存器,您是否可以将DP149配置为HDMI而不是DVI?

    您是否可以监控AUX通道上的活动?

    此致