Other Parts Discussed in Thread: TLK2501
主题中讨论的其他部件:TLK2501
您好,
我有两块板TLK2501 EVM,我想与光纤连接。 在每块板上,我都安装了频率=125MHz的时钟发生器,并且我有两个电源VDD =VDD = 2.5 V e VCC=3.3V,
每个主板中的连接器J7处于此状态:
TESTEN = GND
PRBSEN =接地
LOCKREFN ='1'或"HIGH (高)"
启用= '1'或"high (高)"
TX_ERR =接地
LOOPEN =接地
TX_EN = '1'或"高"
我在每个板上都安装了光学收发器(pn HFBR 5961ALZ)。
在此配置中,如果我使用SMA电缆连接两块板,我在示波器上看到相同的信号TD0 (板1的连接器J1)和RD0 (板2的连接器J3)。
如果我将光学接口与TXP和LTXP等的环回连接,我会通过示波器看到信号RD0 (2号电路板的连接器J3),并产生大量噪音。
以下哪项是在两个评估板之间的光纤中传输的正确配置? 有什么建议?
我有设置的屏幕截图和波形表(如有必要)。
此致
Marco