This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501EVM:TLK2501 -光学接口问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568572/tlk2501evm-tlk2501---optical-interface-problem

部件号:TLK2501EVM
主题中讨论的其他部件:TLK2501

您好,

我有两块板TLK2501 EVM,我想与光纤连接。 在每块板上,我都安装了频率=125MHz的时钟发生器,并且我有两个电源VDD =VDD = 2.5 V e VCC=3.3V,

每个主板中的连接器J7处于此状态:

TESTEN = GND

PRBSEN =接地

LOCKREFN ='1'或"HIGH (高)"

启用=  '1'或"high (高)"

TX_ERR =接地

LOOPEN =接地

TX_EN = '1'或"高"

我在每个板上都安装了光学收发器(pn HFBR 5961ALZ)。

在此配置中,如果我使用SMA电缆连接两块板,我在示波器上看到相同的信号TD0 (板1的连接器J1)和RD0 (板2的连接器J3)。  

如果我将光学接口与TXP和LTXP等的环回连接,我会通过示波器看到信号RD0 (2号电路板的连接器J3),并产生大量噪音。

以下哪项是在两个评估板之间的光纤中传输的正确配置? 有什么建议?

我有设置的屏幕截图和波形表(如有必要)。

此致

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    这似乎是一个接口问题,因为 您的系统正在使用SMA电缆,但当您通过光纤收发器连接光纤电缆时,却不是。 我研究了HFBR-5961ALZ,似乎此接口处理LVPCEL信号,而TLK2501接受CML信号,因此您应该调整信号以连接设备。

    请查看此应用手册,您可以在其中找到如何在不同信号之间进行连接。

    www.ti.com/.../slla120.pdf

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Luis,

    如果我想使用COTS高速收发器,并使用CML兼容信号(不同于Netlight 1417K4A,在“市场”中无法找到),德州仪器(TI)推荐的部件号是什么?

    此致,

    Marco