This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:OTP配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564846/tusb8041-otp-configuration

部件号:TUSB8041
主题中讨论的其他部件: TUSB4041I

您好,

我想设计一个集线器USB 3.0 ,并查看TUSB8041数据表我到达OTP配置,我想问OTP是否是IC正常运行所必需的。 如果EEPROM中未加载OTP配置,IC将如何工作? 所有downstram设备都将被设置为可拆卸设备,这是什么? 如果正确布线,IC是否可以作为USB集线器工作,而无需任何配置?

要使IC作为USB 3.0 集线器工作,应配置什么?

此致,


Juanjo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    集线器将作为3.0 的默认值完全工作,无需通过OTP或I2C进行任何额外配置。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Elias:

    非常感谢您提供的支持。
    我有另一个问题,知道所有下行端口一起不会消耗超过500mA TUSB8041是否可以作为总线供电设备?

    要使其作为总线供电设备工作,必须进行哪些修改?

    此致,

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    tUSB8041不能使用总线电源,因为这是一个3.0 集线器,VBUS上的电源不足以支持单个下行设备,非3.0 连接集线器只能使用总线电源。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我觉得很有趣的是,当3.0 有很多商业USB 3.0 集线器不需要任何外部电源时,你说不是USB的集线器只能使用总线电源。

    如果所有下游设备的电流消耗小于500mA,该怎么办? 是否可以做到?

    我在E2E网站上找到了这篇文章,这里说,对于封闭系统来说,这是可以做到的。e2e.ti.com/.../s>139.1816万

    此致,

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    理论上,如果下行设备是低电流设备(不适用于大多数3.0 各类设备),则3.0 A集线器可以在总线-电源模式下工作,如果其中一个dowsntream设备是高电流设备(根据3.0 规格的规定) 然后,来自USB主机控制器的VBUS将无法支持,这就是集线器设计为仅作为自电源工作的原因,我们还有其他可在总线电源模式下工作的2.0 集线器。 查找TUSB4020B或TUSB4041I

    有关更多信息,请访问以下链接
    e2e.ti.com/.../139.1816万

    此致