请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB8041 主题中讨论的其他部件: TUSB4041I
您好,
我想设计一个集线器USB 3.0 ,并查看TUSB8041数据表我到达OTP配置,我想问OTP是否是IC正常运行所必需的。 如果EEPROM中未加载OTP配置,IC将如何工作? 所有downstram设备都将被设置为可拆卸设备,这是什么? 如果正确布线,IC是否可以作为USB集线器工作,而无需任何配置?
要使IC作为USB 3.0 集线器工作,应配置什么?
此致,
Juanjo。