This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A隔离信号电容负载问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567625/tca9617a-tca9617a-isolate-signal-capacitance-load-issue

部件号:TCA9617A

大家好,

我们最初的想法是使用 TCA9617A隔离HDMI-I2C信号电容负载(HDMI信号电容的标准是<50 pF)。 最初,当未实施TCA9617A时,我们获得54pF)  

但在实施后。 如果EN-tie太高到有效,我们得到了11nF。  如果我们将EN与低电平绑定到关闭,我们得到的电压为37pF。 这是我们的目标。

我想知道TCA9617A适合我们的HDMI-I2C电容隔离设计吗?  如果是,如何在EN -高活动期间缩小11nF范围?

如果没有。 您是否有任何建议?  我们已经在实施它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:
    我想确保我了解应用程序和问题。

    您是否在谈论DDC:HDMI电容合规性要求? 此测试的测试设置是唯一的,如果您不了解测试是如何完成的以及零件如何与测试设置交互,则可能会出现"通过"问题。

    您能否告诉我您如何在系统中连接到TCA9617A? 您的耗材导轨是什么? HDMI电缆的哪一侧连接? (是A侧还是B侧)。 您如何测量电容? 我们通常建议将A侧连接至HDMI连接器,B侧连接至主机控制器。
    Francis Houde