请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA9617A 大家好,
我们最初的想法是使用 TCA9617A隔离HDMI-I2C信号电容负载(HDMI信号电容的标准是<50 pF)。 最初,当未实施TCA9617A时,我们获得54pF)
但在实施后。 如果EN-tie太高到有效,我们得到了11nF。 如果我们将EN与低电平绑定到关闭,我们得到的电压为37pF。 这是我们的目标。
我想知道TCA9617A适合我们的HDMI-I2C电容隔离设计吗? 如果是,如何在EN -高活动期间缩小11nF范围?
如果没有。 您是否有任何建议? 我们已经在实施它。
谢谢