This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-Redriver-EVM:USB-Redriver-EVM关于速率问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-REDRIVER-EVM, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567181/usb-redriver-evm-usb-redriver-evm-about-the-rate-issue

部件号:USB-Redriver-EVM
主题中讨论的其他部件: TUSB501

大家好,

客户正在使用 USB-Redriver-EVM。   他使用EVM板在计算机和U盘之间建立连接。

EVM板的P3接口连接    到计算机的3.0 接口。  EVM板的P2接口连接 到U盘。 U  

Disk 3.0 是接口输出。 客户 的计算机是Win10 64位。 在这种情况下,U盘的传输速度仅为40 MB / S

但是,如果客户将 U盘 直接连接到计算机的3.0 3面板接口,  U盘的传输速度可以达到130 MB

客户在不同 的计算机上尝试了这两个事例,但结果与上述相同。

问题1:您能否解释 为什么在这两种情况下U盘的传输速度不同?

问题2:当40 MB 板连接    到计算机的3.0 联络接口时,盘EVM/S的传输速度是否正常?

如果是正常情况,客户 购买时EVM板是否可能损坏? 或任何其他原因?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

       客户似乎需要配置EQ设置。 重新驱动器可能会过度平衡信号,因此设备无法在USB3上连接。 请使用 USB View软件 确认USB设备是通过USB3还是USB2连接。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    问题1:如何通过USB View软件确认USB设备是通过USB3还是USB2连接? 请您更具体地解释一下吗?

    问题2:客户无法从EVM用户指南中找到EQ设置的描述。 您是否有EQ设置说明的文档? 客户是否需要焊接以进行此测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:


        该工具将显示一个USB树,您可以在其中找到设备,一旦您选择了设备,软件将显示其属性,包括总线速度。

       为了配置EQ设置,客户只需填充连接到EQ针脚的电阻器,请参阅用户手册中包含的示意图和TUSB501数据表中的EQ说明。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    问题1:对于EQ设置,您的意思是客户只能将上拉电阻器或下拉电阻器连接到EQ引脚,对吗?

    问题2:客户怀疑这是驱动程序兼容性问题。 我们是否有3.0 的和平测试平台? 如果没有,您可以

    建议使用包括PC主机型号,主板型号等的3.0 a和平台?

    如果这是驱动程序兼容性问题,您能给我一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    EQ设置可配置为高(fpull-up),浮动(not connect)或低(pull-down)。 还可以配置输出摆动和信号去重。 有关详细说明,请参阅第3页数据表中的表1。

    这不可能是兼容性问题,推荐的主板是带有英特尔USB3主机的任何主板。

    强烈建议运行信号完整性测试,以了解如何配置驱动器并实现最佳压缩。

    此致,
    迭戈。