主题中讨论的其他部件: TUSB501
大家好,
客户正在使用 USB-Redriver-EVM。 他使用EVM板在计算机和U盘之间建立连接。
EVM板的P3接口连接 到计算机的3.0 接口。 EVM板的P2接口连接 到U盘。 U
Disk 3.0 是接口输出。 客户 的计算机是Win10 64位。 在这种情况下,U盘的传输速度仅为40 MB / S
但是,如果客户将 U盘 直接连接到计算机的3.0 3面板接口, U盘的传输速度可以达到130 MB
客户在不同 的计算机上尝试了这两个事例,但结果与上述相同。
问题1:您能否解释 为什么在这两种情况下U盘的传输速度不同?
问题2:当40 MB 板连接 到计算机的3.0 联络接口时,盘EVM/S的传输速度是否正常?
如果是正常情况,客户 购买时EVM板是否可能损坏? 或任何其他原因?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)