This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:针对100 m 问题询问DP8.3848万K不稳定

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567427/dp83848k-asking-for-dp83848k-not-stable-for-100m-issue

部件号:DP8.3848万K

大家好,

客户使用DP8.3848万K。测试结果显示10米测试正常,但100米测试结果不稳定。
客户使用iPerf进行测试时,上传速度可能会超过50MB/s
100米电缆的下载速度低于1MB/秒
您是否有任何建议来检查此问题?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH您好,

    由于系统级别的信号完整性问题,可能会导致电缆过长的通信问题。 远端链路伙伴是否也是DP8.3848万K? 在某些情况下,远端链路伙伴可能会遇到一些影响网络整体性能的信号完整性问题。

    我建议检查磁性和晶体是否符合PHY的设计要求。 另外,检查在设计DP8.3848万K板时是否遵循了建议的布局做法。 请参考设计和布局指南: www.ti.com/.../snla079d.pdf

    如果链接伙伴不是DP8.3848万K,请将DP8.3848万K作为链接伙伴进行检查。

    此致,
    Aniruddha