This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:显示端口DP到数字视频接口转换器

Guru**** 2543810 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567661/sn75dp149-display-port-dp-to-digital-visual-interface-converter

部件号:SN75DP149
主题中讨论的其它部件:SN65DP149

你(们)好

我正在寻找Display Port DP转数字视频接口转换器

此组件是否可以在如下所述的应用程序中工作?

  • 显示端口:DP1.2A
  • 数字视频接口:DVI-D (单链路)
  • 由于DP1.2A,需要有源转换器
  • 屏幕分辨率为1024x768
  • 温度范围工业:-40°至85°C
  • 我们仅使用4个通道中的2个。

我已查看的组件数据表:

SNx5DP149 3.4 Gbps DP++至HDMI Retimer: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75dp149.pdf
SNx5DP149 3.4 Gbps DP++到HDMI Retimer (修订版 c): http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65dp149.pdf
SNx5DP159 6 Gbps DP++到HDMI Retimer http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65dp159.pdf
SNx5DP159 6 Gbps DP++到HDMI Retimer http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75dp159.pdf

控制:

  • 组件名称为  :… DP++至HDMI

    功能:“支持DisplayPort双模式标准版本1.1 ”

  • 描述:“…retimer supporting digital video interface (DVI) 1.0 and high-definition multimedia interface…”(支持数字视频接口(DVI)和高清晰度多媒体接口的重新计时器)
    • 因此,支持具有活动转换器correkt的DP1.2A。

    • 因此支持DVI-D (单链路),correkt?

  • SNx5DP149支持屏幕分辨率1024x768,correkt?

  • 根据数据表,提供“温度范围工业:-40°C至85°C”,OK

  • 根据DisplayPort 1.2 概述的说明
    http://www.vesa.org/wp-content/uploads/2010/12/DisplayPort-DevCon-Presentation-DP-1.2-Dec-2010-rev-2b.pdf har vi
    • Manantory 1 x主链路,AUX CH,热插拔检测,供电连接器(DP_PWR引脚)

    • 可选:2个主链路

    • 可选:4xMain Link

因此,我们仅使用2 av 4通道没有问题,对吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Urban,

    SN65DP149似乎很适合您的应用,但我认为不适合。
    您似乎正在寻找从DP1.2a到DVI的有源转换器;不幸的是,我们没有有源转换器,这些设备是从DP++到HDMI/DVI的无源转换器,请检查您的GPU是否支持DP++。

    此致