请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3849万I 主题中讨论的其他部件: DP8.3849万C
大家好,我的主板上有PHY DP8.3849万I,我想利用"环模式"使用它,将端口B配置为直接传输端口A上接收到的内容
我的问题是:板上的部件标有4AZCPR7G3 - DP8.3849万IVS。
如果我读取IDR2寄存器,我得到0x5CA2,根据数据表,这应该标识DP8.3849万C部件;但安装的设备确实标记为DP8.3849万I (IDR2 = 0x5C90)。
当然,“振铃”模式(仅记录在DP8.3849万I数据表中,而不是DP8.3849万C中)可以正常工作,该模式配置为对RBR寄存器进行编程。
这只是文档中的一个错误?
谢谢你
Alberto